使用 FactoryTalk View ME 应用程序管理器

使用
FactoryTalk View
ME 应用程序管理器修改应用之前,请确保应用程序已关闭。
要使用
FactoryTalk View
ME 应用程序管理器
  1. 打开
    FactoryTalk View
    ME 应用程序管理器。
  2. 根据提示登录到
    FactoryTalk
    。
  3. 选择要执行的操作,然后单击
    下一步
    。
  4. 按照屏幕上的说明进行选择的操作。
  5. 单击
    完成
    完成操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal