完成创建固件升级卡的选项
下表描述了完成创建固件升级卡的选项。
选项 | 描述 |
|---|---|
升级类型 | 此选项显示选择的升级类型: 固件升级卡 。 |
终端类型 | 这是选择的终端。 |
升级固件版本 | 此选项显示选择为终端升级的固件版本。 |
固件卡位置 | 这是为固件升级文件指定的文件夹。它应该是本地磁盘,如 F:\ ,或本地磁盘驱动器上的位置,如 C:\Firmware 。 |
ViewPoint | 显示 FactoryTalk ViewPoint 是否包含在固件升级中。 |
KEPServer 驱动程序 | 如果选择了任何 KEPServer 驱动程序,它们就会在这里显示出来。 |
提供反馈