用于选择升级类型的选项
下表介绍了用于选择升级类型的选项。
选项 | 描述 |
|---|---|
升级终端上的固件 | 如果想要在通过 FactoryTalk Linx 或直接串行端口连接到台式机的终端上进行远程升级,就选择此选项。 |
创建固件升级卡 | 选择此选项以创建固件升级卡。 |
固件卡位置 | 单击 浏览 按钮以导航到想要保存固件升级文件的位置。如果没有将卡插入计算机,可以将固件升级文件存储在计算机目录的任何文件夹中。浏览存储位置,并在固件卡位置框中指定。然后,可以手动将文件复制到固件升级卡。 |
终端类型 | 选择升级对应的终端类型。 |
提供反馈