如何对用户帐户进行安全验证

当用户尝试执行受到保护的操作时,按以下顺序对用户名和密码进行安全验证:
  1. 根据
    FactoryTalk
    用户帐户列表进行验证。如果找到匹配,则允许用户继续操作。
  2. 根据
    Windows
    关联用户帐户列表进行验证。如果找到匹配,则允许用户继续操作。
  3. 根据
    Windows
    关联用户组帐户列表进行验证。如果在
    Windows
    关联用户组中找到匹配的用户名和密码,即使没有出现该用户的
    Windows
    关联用户帐户,也允许用户继续操作。
为了防止
Windows
关联用户组中的某些用户访问
FactoryTalk
系统,请为这些用户创建
Windows
关联帐户,然后为这些用户帐户设置拒绝访问权限。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal