用户不能更改密码

如果用户不能更改密码,可能是因为默认安全策略设置要求用户帐户在使用当前密码一定天数之后才能更改。管理员可以在任何时候更改用户密码,不管策略设置如何。
要改正此问题,可以更改
密码最短使用期限
策略设置。
用户不应该为
Windows
关联帐户或
Windows
关联组帐户使用空密码,否则用户可能遇到间歇的安全故障或不能登录。出于安全考虑,不要对帐户使用空密码。如果不希望用户对
Windows
关联帐户或
Windows
关联组帐户使用密码,请在每个用户的本地计算机上禁用
Windows
本地安全策略帐户:
本地帐户空密码的使用仅限于控制台登录
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal