未正确显示网络和设备

可能出现的问题和解决方案:
  • 从 RSSecurity 服务器导入
    RSLogix 5000
    设备的安全设置后,
    网络和设备
    树中的条目丢失
    在
    资源编辑器
    中编辑设备的安全设置。导入的设备不一定会出现在
    网络和设备
    树中。
  • 刷新
    网络和设备
    树不会更新当前连接到网络的设备,
    这通常表示
    RSLinx Classic
    尚未更新以显示设备。例如,以太网上的
    RSLogix 5000
    机架仅显示该机架的 IP 地址,但不显示机架中的设备。如果
    FactoryTalk Administration Console
    中发生这种情况,而且刷新
    网络和设备
    树不解决问题,请打开
    RSLinx Classic
    中的
    RSWho
    ,然后通过展开设备旁边的 + 符号浏览背板。在下一次刷新
    FactoryTalk Administration Console
    中的
    网络和设备
    树时,设备应该会出现。
  • 重新安装
    RSLinx Classic
    后,
    网络和设备
    树中的条目丢失。
    在重新安装
    RSLinx Classic
    时,之前为网络和设备配置的所有安全设置都会丢失。必须在
    网络和设备
    树或
    RSWho
    中重新定义这些安全设置。
  • 网络和设备
    树显示了不存在的条目
    在卸载
    RSLinx Classic
    时不会将
    RSLinx Classic
    安装的网络设备从
    网络和设备
    树中移除,即使在刷新
    网络和设备
    树之后也是如此。在计算机上重新安装
    RSLinx Classic
    时,会移除网络设备及其安全设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal