无法更新 FactoryTalk Linx 中的设备快捷方式

可能原因和解决方案:
  • 没有为托管
    Rockwell Automation
    设备服务器的计算机创建计算机帐户。
    即使禁止了安全策略
    所有客户端计算机均需要计算机帐户
    ,仍需为所有托管服务器(例如,终端服务器、
    Rockwell Automation
    设备服务器 (
    FactoryTalk Linx
    )、
    OPC
    数据服务器、标签报警和事件服务器或 HMI 服务器)的计算机创建计算机帐户。如果未创建服务器计算机帐户,
    FactoryTalk
    Network Directory 服务器无法在网络中定位这些服务器,并且无法通过网络中的客户端计算机对服务器进行配置。
  • 编辑设备快捷方式的客户端计算机可能已与
    FactoryTalk
    Network Directory 断开连接。
    确保客户端计算机和
    FactoryTalk
    Network Directory 服务器计算机已连接,并且可以在网络上互相找到对方。
  • FactoryTalk
    Network Directory 最近已还原。
    检查
    FactoryTalk Linx
    的计算机名称是否正确,然后重新启动运行
    FactoryTalk Linx
    的计算机。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal