我无法创建、编辑或删除逻辑名称

可能原因和解决方案:
  • 您没有创建逻辑名称所需要的“配置安全”权限。
    请联系您的
    FactoryTalk
    管理员并请求获取其他权限。
  • 您的计算机或
    FactoryTalk
    Network Directory 服务器计算机与网络断开连接了。
    检查您的计算机与
    FactoryTalk
    Network Directory 服务器之间的网络连接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal