ODBC 数据库的消息记录时间间隔被忽略

更改 ODBC 数据库的记录时间间隔时,新记录时间间隔过后不会立即显示消息。
例如,如果 ODBC 记录的
将消息记录到数据库的频率
设为 10 分钟,而您将值改为 1 分钟,则在 10 分钟(而非预期的 1 分钟)后数据库中才会显示要记录的下一组消息。但自此之后,任何记录到数据库中的新消息将在 1 分钟之后显示,此后将每分钟(您设置的频率)显示一次。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal