本地记录停止记录新消息

可能原因和解决方案:
  • 记录文件已经达到最大文件大小
    如果已将本地记录设置为
    不覆盖事件
    ,则当达到最大文件大小时,将丢弃路由到该记录的新消息。
    要解决此问题,请运行
    Diagnostics Setup
    编辑器并手动清除记录文件。
  • 本地记录目标路径已更改
    如果
    本地记录的记录路径
    的默认目标已更改,请重新启动计算机,以使用新的文件位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal