不记录审核消息

可能原因和解决方案:
  • 系统范围内的审核策略
    审核对配置和控制系统的更改
    策略已禁用。如果禁用此系统策略,FactoryTalk Diagnostics 将忽略 FactoryTalk 组件和 FactoryTalk 产品生成的审核消息,并且不会对其进行路由以供记录,即使在
    消息路由
    选项卡上为
    审核消息
    配置了记录目标亦如此。
    使用
    FactoryTalk Administration Console
    启用审核策略。
    1. 在
      浏览器
      中,展开
      系统 > 策略 > 系统策略
      ,并打开
      审核策略
      。
    2. 在
      审核策略属性
      的
      审核对配置和控制系统的更改
      中,选择
      启用
      。
  • 无论是启用还是禁用
    审核对配置和控制系统的更改
    策略,审核消息都不会被记录到 ODBC 数据库目标。要将审核消息记录到中央数据库,必须使用
    RSMACC™
    或
    FactoryTalk AssetCentre
    软件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal