缺少我要使用的应用程序

可能原因和解决方案:
  • 当前登录了错误的
    FactoryTalk Directory
    。不同应用程序被托管在不同
    FactoryTalk Directory
    上。
    如果应用程序满足以下条件:
    • 分布于网络中的多台计算机,则登录
      FactoryTalk Network Directory
      。
    • 仅限于本地计算机中的独立系统,则登录
      FactoryTalk Local Directory
      。
  • 客户端计算机指向错误的 Network Directory Server。
    如果使用 Network Directory Server 中的应用程序,但计算机上不显示应用程序或者显示的应用程序错误,请配置 Network Directory Server 计算机在网络中的位置。
    1. 在
      FactoryTalk Administration Console
      中,选择
      工具 > FactoryTalk Directory Server 选项
      。
    2. 在提示符处,用 Windows 管理员帐户登录 Network Directory。
    3. 在
      FactoryTalk Directory 服务器位置程序
      中,选择
      浏览
      。
    4. 在
      FactoryTalk Directory 服务器配置
      中,选择
      远程计算机
      ,然后指定要用作 Network Directory 服务器的计算机名称,并选择
      确定
      。
  • 以用户帐户登录将不具有适当的安全权限。
    如果您的用户帐户没有适当的安全权限,您可能能够登录到
    FactoryTalk Directory
    ,但是不能查看或使用应用程序。如有关于安全权限的问题,请询问您的本地
    FactoryTalk
    系统管理员。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal