查看记录的诊断信息

使用
FactoryTalk Diagnostic 记录
查看当前计算机上 OPC UA Connector 的历史错误、警告和信息级别诊断消息。
小贴士:
要查看远程计算机上托管的 OPC UA Connector 的诊断消息,请执行以下操作之一:
  • 使用计算机上托管
    FactoryTalk Linx
    OPC UA Connector 的
    FactoryTalk Administration Console
    。
  • 选择并配置
    启动 FactoryTalk Diagnostic Viewer
    以查看托管
    FactoryTalk Linx
    OPC UA Connector 的计算机上的日志。

查看记录 OPC UA Connector 的诊断消息

  • 在 中,选择
    FactoryTalk Diagnostic 记录
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal