连接故障排除

如果 OPC UA 连接状态显示
已与服务器断开连接
,请执行以下操作之一进行故障排除。
  • 重新初始化 KEPServer Enterprise:
    • 从通知区域中,右键单击
      KEPServerEnterprise
      ,然后选择
      重新初始化
      。
  • 配置 KEPServer Enterprise 防火墙入站和出站规则:
    1. 在
      开始
      菜单中,进入
      防火墙和网络保护
      以关闭 Windows 防火墙。
    2. 在
      Windows 安全
      对话框中,选择
      高级设置
      。
    3. 在
      高级安全 Windows Defender 防火墙
      对话框中,选择
      入站规则
      >
      新建规则
      。
    4. 在
      新建入站规则向导
      对话框中,选择
      端口
      >
      下一步
      >
      TCP
      。
    5. 输入特定远程端口的 URL 端口号(例如 49370),然后选择
      下一步
      。
    6. 输入规则的
      名称
      ,然后选择
      完成
      。
    7. 执行步骤 c-f 以配置出站规则。
    8. 打开 Windows 防火墙。
    9. 重新初始化 KEPServer Enterprise。
  • 在 KEPServer Enterprise 中信任 FactoryTalk Linx OPC UA Connector:
    1. 重新初始化 KEPServer Enterprise。
    2. 从通知区域中,右键单击
      KEPServerEnterprise
      ,然后选择
      OPC UA 配置
      。
    3. 在
      OPC UA 配置管理器
      对话框中,选择
      受信客户端
      >
      FactoryTalk Linx OPC UA Connector
      。
    4. 选择
      信任
      >
      关闭
      。
    5. 重新初始化 KEPServer Enterprise。
有关更多信息,请参见
KEPServer Enterprise 帮助
中的“受信客户端”。
小贴士:
要建立连接,必须同时信任 FactoryTalk Linx OPC UA Connector 和 KEPServer Enterprise 中的证书。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal