排除 FactoryTalk View ME 配置问题 (DeviceNet I/O)

FactoryTalk View ME
配置是 DeviceNet I/O 配置问题的潜在来源。
前提
  • 检查 DeviceNet I/O 配置中的基本项。
  • 检查扫描器设备的配置(DeviceNet I/O 配置)。
  • 检查扫描器设备的配置。
要检查
FactoryTalk View ME
配置中的错误
  1. 验证使用
    地址块属性
    对话框指定的各个地址块大小与卡中地址块的大小是否相匹配。如果指定的地址块大小超出了卡中的数据量,将报告错误并显示“质量差”消息。
  2. 验证使用
    设备属性
    对话框为设备指定的节点编号与实际设备节点编号是否相匹配。
    小贴士:
    节点
    字段的值还取决于 PCIDS/2711 是主设备还是从设备。例如,假定网络中的“00 节点”为主扫描器,“01 节点”为读取/写入数据的从设备。即,“01 节点”配置为具有从数据,“00 节点”的扫描列表包含“01 节点”。因此,“节点”字段的值为 1,因为扫描器数据表中包含的数据要么是从“01 节点”读取,要么写入到该节点。
    如果配置“00 节点”为从设备,“01 节点”为主设备,“01 节点”扫描列表中将包含“00 节点”的从数据。因此,“节点”字段的值为 0,因为数据源为 DeviceNet 扫描器本身。
如果以上操作无法纠正问题,则检查
FactoryTalk Linx
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal