检查从设备的配置(DeviceNet I/O 配置)

要排除 DeviceNet I/O 配置的问题,首先检查基本项(例如正确连接等)。如果这些步骤无法解决问题,请按照以下步骤来检查从设备的配置。如果这样无法解决问题,请检查扫描器设备的配置。接下来,用户将要检查从设备的配置。
如果未正确配置从设备并且/或者未将从数据映射至扫描器,则无法将从数据发送至扫描器。但是,这种情况可能不会立即出现,因为所有别名数据值都将为 0 并将返回高质量数据。
前提
  • 检查 DeviceNet I/O 配置中的基本项。
要检查从设备的配置
  1. 打开
    RSNetWorx for DeviceNet
    并浏览网络。
  2. 右键单击从设备(例如 1756-DNB),单击
    属性
    ,然后单击
    模块
    选项卡。
  3. 单击
    从模式
    。此时将打开
    从模式
    对话框。
  4. 选中
    启用从模式
    复选框。请注意,可以使用对话框中显示的四种类型从数据中的任意一种:选通式、轮询式、COS 或循环式。这四种方式均允许
    FactoryTalk Linx
    读取或写入数据。
    重要提示:
    在某些条件下,由于 DeviceNet 协议的带宽上限,过度使用状态改变 (COS) 连接可能会导致网络崩溃。大量使用 COS 连接,尤其是使用快速变化的数据,可能会对可用总线带宽造成不良影响。如果将总线带宽全部占用,部分设备将只能进行间歇性通信。这可能会导致超时错误,并有可能丢失数据。如果发生超时,可考虑将部分 COS 连接类型更改为循环或轮询。
  5. 设置输入和输出的大小以保存要交换的数据。单击
    确定
    。
  6. 单击
    (从设备的)属性
    对话框中的
    输入
    选项卡。
  7. 单击
    自动映射
    将输入数据映射至扫描列表中。
  8. 单击
    输出
    选项卡。
  9. 单击
    自动映射
    将输出数据映射至扫描列表中。
    小贴士:
    要查看交易汇总,请单击
    汇总
    选项卡。
  10. 验证扫描器
    未
    处于
    运行
    模式。如果扫描器处于运行模式,则将无法下载。
  11. 单击
    确定
    以下载数据映射至扫描器设备,然后在提示验证此操作时单击
    是
    。
此时,从设备已经过配置。接下来,您可能希望验证扫描器设备的配置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal