检查扫描器设备的配置(DeviceNet I/O 配置)

要排除 DeviceNet I/O 配置的问题,首先检查基本项(例如正确连接等)。接下来,检查从设备的配置。如果这样无法解决问题,请按照以下步骤来检查扫描器设备的配置。
如果未正确配置从设备并且/或者未将从数据映射至扫描器,则无法将从数据发送至扫描器。但是,这种情况可能不会立即出现,因为所有别名数据值都将为 0 并将返回高质量数据。
前提
  • 检查 DeviceNet I/O 配置中的基本项。
  • 检查扫描器设备的配置(DeviceNet I/O 配置)
要检查扫描器设备的配置
  1. 打开
    RSNetWorx for DeviceNet
    ,右键单击扫描器设备,然后单击
    属性
    以显示扫描器设备的属性对话框。
  2. 单击
    扫描列表
    选项卡。验证已选中
    添加时自动映射
    复选框。
  3. 在
    可用设备
    窗格中,单击从设备(例如 1756-DNB 卡),然后单击
    >
    符号将其添加到扫描列表中。此操作会将从数据自动映射到输入和输出表中。
  4. 单击
    确定
    将这些更改下载至扫描器。
如果以上操作无法纠正问题,则检查
FactoryTalk View ME
配置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal