检查基本项(DeviceNet I/O 配置)

如果 DeviceNet I/O 配置无法工作,请首先按照以下步骤操作来解决问题。
要在排除 DeviceNet I/O 配置的问题时检查基本项:
  • 检查电源是否已打开。
  • 检查所有硬件电缆是否安全且牢固。DeviceNet 连接器上的电缆出现松弛或断开情况将导致错误。
  • 验证网络上的所有设备均正常运行。若某个设备出现问题,请参见相应的设备文档以排除所有问题。
  • 确保所有设备均使用最新固件。
  • 检查网络上所有的
    Rockwell Automation
    产品均为同一 CPR 版本。有关此信息的相关说明,请参见“发行说明”。
  • 验证如果将
    ControlLogix
    控制器用作其他设备,它将处于
    运行
    模式。如果使用了数据连接,则在
    ControlLogix
    控制器进入“运行”模式之前不会创建这些连接。如果没有创建连接,则无法交换数据,因此数据会在
    FactoryTalk Linx
    中显示为星号或线框。
  • 检查是否已将 1756-DNB 添加至
    Logix Designer
    的 I/O 配置树状目录中。这可允许
    ControlLogix
    控制器访问 1756-DNB 的内部数据。确保电子密钥信息设置正确或已启用。
  • 验证已设置 1756-DNB 上的
    运行位
    (Local:<slot>:O.CommandRegister.Run)。这可通过使用
    Logix Designer
    实现。
如果以上操作仍无法解决问题,请首先检查从设备的配置,然后检查扫描器设备的配置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal