CIP I/O Cfg 000B:别名输出缺少初始值。将使用默认值 0。

可能原因和解决方案:
  • 别名属性
    对话框的
    初始值
    字段中没有输入值。如果输出表中包含一个别名,则必须为该别名分配一个初始值。如果缺少此值,则默认值为 0。
    打开
    别名属性
    对话框并输入
    初始值
    。
    重要提示:
    对于输出表中用户尚未指定值的任何位,将分配值 0。因此,如果输出别名未指定初始值,或者未为输出表的区域定义别名,则会向其分配值 0,并显示一条警告消息。但是,ControlNet 扫描器或 DeviceNet 扫描器仍然能够进入运行模式。由于值 0 会在 ControlNet 扫描器或 DeviceNet 扫描器进入运行模式后立即应用,您必须注意此操作可能会对应用程序中的输出设备产生的影响。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal