硬件 DEP 设置

硬件 DEP 使用处理器来标记内存,以避免从数据区执行代码。当尝试在这些标记区域执行代码时,处理器就会发生异常。硬件 DEP 在出厂默认设置下为启用状态。此功能可在计算机的 BIOS 设置中打开或关闭。
要确定硬件是否支持 DEP,请参见硬件手册或联系您的硬件制造商。
有关数据执行保护的更多信息,请参见 Microsoft 知识库文章。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal