DEP 设置

DEP 设置决定了 DEP 保护可以包含哪些应用程序和组件。这些设置可应用到硬件支持的 DEP 功能和软件 DEP 功能。在具备必要硬件功能的计算机上,所启用硬件支持的 DEP 功能与软件 DEP 功能所覆盖的应用程序和组件集合相同。下表说明了可能的 DEP 设置以及 Rockwell Software 产品是否支持这些设置。
DEP 设置
描述
是否受 Rockwell Software 产品支持?
AlwaysOn
对整个系统(包括全部应用程序和组件)实施全面的 DEP 保护。
No
OptIn(推荐)
仅对 Windows 系统组件和明确“选择加入”的应用程序启用 DEP。
Yes
OptOut
对明确“选择退出”的进程之外的所有进程启用 DEP。
Yes
AlwaysOff
对整个系统(包括全部应用程序和组件)禁用 DEP 保护。
注意:
Rockwell Software 不推荐使用此设置,因为该设置将使系统更容易遭受恶意代码的攻击。
Yes
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal