更改 DEP 设置

DEP 设置决定了 DEP 保护可以包含哪些应用程序和组件。在具备必要硬件功能的计算机上,所启用硬件支持的 DEP 功能与软件 DEP 功能所覆盖的应用程序和组件集合相同。
要更改 DEP 设置
  1. 以管理员身份登录计算机后更改这些设置。
  2. 导航至
    控制面板 > 系统 > 高级 > 性能设置 > 数据执行保护
    。
  3. 选择下列两个选项之一:
    • 仅为基本 Windows 程序和服务启用 DEP
      该选项对应于
      OptIn
      设置。
    • 为除下列选定程序和服务之外的所有程序和服务启用 DEP
      该选项对应于
      OptOut
      设置。
  4. 重新启动计算机,使 DEP 设置更改生效。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal