缓冲报警

使用
FactoryTalk Linx
中的
通信设置编辑器
指定
Logix 5000
控制器在丢失与
FactoryTalk Linx
的通信时缓冲报警的时间。
要缓冲报警
  1. 从
    应用程序
    选项卡中,双击
    通信设置
    以显示
    通信设置
    编辑器。
  2. 在
    设备快捷方式
    区域中,单击要为其设置缓冲区的快捷方式。
  3. 在
    快捷方式属性表
    列表中,选择
    是
    启用此快捷方式的报警和事件功能(如果尚未选中)。
  4. 在
    缓冲超时(分钟)
    字段中,输入与
    FactoryTalk Linx
    失去通信时,
    Logix 5000
    控制器缓冲报警的时间。要禁用报警缓冲,请输入
    0
    (零)值。
  5. 单击
    确定
    保存快捷方式配置并关闭“通信设置”编辑器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal