卸载设备描述文件安装工具和所有设备描述文件

为硬件设备手动注册完设备描述文件后,使用此步骤移除设备描述文件安装工具和所有设备描述文件。
要卸载 EDS 子系统中的设备描述文件安装工具和所有设备描述文件
  1. 选择
    开始 > Rockwell Software > 卸载设备描述文件安装工具和所有设备描述文件
    以启动用来卸载 EDS 子系统的过程。
  2. 单击
    确定
    。
    重要提示:
    如果使用设备描述文件安装工具移除一个或多个设备描述文件,则不会移除用于
    FactoryTalk Linx
    的设备描述注册信息。
    添加设备选择
    对话框的
    可用设备
    列表保持不变。但是,移除设备描述文件可能会影响共享计算机上的 EDS 子系统的以下产品:
    • RSNetWorx
    • RSLinx Classic
    • FactoryTalk Linx
    • RSLogix 5000
      或 Studio 5000
      Logix Designer
    • Logix Designer
      (
      RSLogix 5000
      ) 模块配置文件
    • FactoryTalk Services Platform
    如果计算机上安装了上面列出的任何产品,建议您
    不要
    卸载 EDS 子系统中的设备描述文件安装工具和所有设备描述文件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal