“显示所有禁用设备”对话框

如何打开此对话框?
在
浏览器
中,右键单击通信树状目录中的根服务器节点,然后选择
显示所有禁用设备
。
显示所有禁用设备
对话框显示当前
FactoryTalk Linx
逻辑数据服务器中禁用的所有设备,包括
设备名称
和
路径
。
使用
显示所有
禁用设备
对话框执行以下操作:
  • 查看当前
    FactoryTalk Linx
    逻辑数据服务器上禁用的所有设备
  • 为一个或多个禁用设备启用数据通信
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal