“通信设置”编辑器,“主”选项卡设置(网络应用程序)

对于网络应用程序,单击
通信设置
编辑器的
主
选项卡会显示以下设置。
“主”选项卡
使用
通信设置
编辑器中的
主
选项卡可查看主
FactoryTalk Linx
服务器的本地网络中的设备。在
辅助
选项卡中配置辅助数据服务器,当主数据服务器出现故障时,
FactoryTalk Linx
将在此备份(冗余)服务器上运行。
“主”选项卡带有通信树状目录控件,用于显示活动网络和设备。单击
+
或
-
符号可相应展开或折叠树状目录。
查看选项卡底部指示计算机是否正在浏览网络的状态指示器,如果计算机正在浏览网络,则可查看其正在浏览的网络或设备。
右键单击
网络或设备可查看该网络或设备支持的服务,例如:
  • 添加驱动程序
  • 添加设备
  • 开始或停止浏览网络
  • 删除网络或设备
  • 显示网络或设备属性
设备快捷方式
设备快捷方式
区域用于添加或删除与
主
选项卡上的通信拓扑关联的快捷方式。创建快捷方式允许应用程序访问生产控制系统中的设备(通常指控制器)数据,还可以在设备脱机状态下浏览其中的标签。
重要提示:
如果使用“恢复”选项(
FactoryTalk Administration Console
或
FactoryTalk View
)恢复
FactoryTalk Directory
,并且/或者恢复一个后缀名为 .apa 的文件(
FactoryTalk View SE
本地或
FactoryTalk View ME
),则必须手动审核并验证相关配置以确保目录或应用程序文件中包含的快捷方式指向目标物理设备。
“快捷方式属性”表
使用
通信设置
编辑器中的
快捷方式属性
表可配置选定快捷方式的附加属性(例如分配脱机标签文件)或启用
FactoryTalk Alarms and Events
功能。若要允许
FactoryTalk View SE
网络应用程序对所连接的控制器中的报警和事件作出响应,则必须在与该控制器连接的快捷方式方式中启用
FactoryTalk Alarms and Events
功能。
  • 脱机标签文件
    :输入
    ControlLogix
    .acd 文件名或单击
    浏览
    查找此文件。此操作会将所选快捷方式与标签文件相关联以便进行脱机标签浏览。
  • 快捷方式类型:
    在子菜单中为所选快捷方式选择
    快捷方式类型
    。
  • 报警和事件
    • 启用
      :从列表中选择
      是
      以启用所选快捷方式的
      FactoryTalk Alarms and Events
      功能。
    • 缓冲超时(分钟)
      :输入当
      FactoryTalk Linx
      与选定
      Logix 5000
      控制失去连接时,其缓冲报警的时长。若要禁用缓冲区,请输入
      0
      (零)值。
状态消息
消息框位于
快捷方式属性
表下面,为快捷方式设置提供状态信息及配置指导。
若要查看快捷方式分配及关联状态消息的汇总,请单击
验证
。
单击
确定
将保存配置至工程关联文件,然后关闭
通信设置
编辑器。
单击
取消
关闭
通信设置
编辑器,但不保存当前更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal