报警邮件规则配置

配置SMTP策略后,可以配置报警邮件规则。 这些规则使用优先级和范围作为标准,用于发送应用程序中活动警报的电子邮件通知。 触发这些警报后,包含报警详细信息的电子邮件通知将发送给指定的收件人。
小贴士: 报警电子邮件使用应用程序的默认语言。
使用这些属性配置报警邮件规则。
设置
描述
电子邮件规则
加号 或
添加电子邮件规则
创建规则。
概述
列出所有规则及其属性。
星号 (*) 表示存在未保存的更改。
规则
配置规则属性。
星号 (*) 表示存在未保存的更改。警告图标 指示收件人电子邮件地址无效。已停止图标 表示该规则已禁用。回收站图标 允许您删除规则。
概述
窗格
只读属性
显示每个规则的属性。
以红色突出显示的收件人电子邮件表示无效。
编辑按钮
转到规则属性窗格供您编辑。
规则属性窗格
名称
设置规则的名称。
描述
(可选)设置规则的说明。
禁用此规则
禁用当前规则。默认情况下,该复选框为未选中状态。
如果您决定重新激活已禁用的规则,请清除此复选框。保留所有属性。
报警优先级
设置触发邮件通知的报警优先级。
默认情况下,所有优先级的报警均可触发通知。
报警范围
设置触发邮件通知的报警范围。
默认情况下,所有范围的报警都可以触发电子邮件通知。
收件人
设置将接收电子邮件通知的收件人。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal