Start FactoryTalk Alarms and Events Database Update Utility

FactoryTalk Alarms and Events
Database Update Utility is automatically installed along with
FactoryTalk Alarms and Events
when you install
FactoryTalk View SE
.
To start
FactoryTalk Alarms and Events
Database Update Utility
  1. Select
    Start > All Programs > Rockwell Software > FactoryTalk Alarms and Events > FTAE Database Update Utility
    .
  2. In the
    Connect to Server
    dialog box, enter the following information:
    • Server name
      The name of the
      Microsoft
      SQL Server
      instance. It must be the name of a server on the network, an IP address, or the name of the
      SQL Server
      Configuration Manger alias.
    • User name
      A valid
      SQL Server
      account.
      小贴士:
      Make sure to log on with an existing database user name that associated with the database whose tables you want to merge.
    • Password
      The password of the account.
  3. (optional) Configure sign-in options.
    Encrypt connection
    强制对连接进行加密。
    Trust server certificate
    • 如果选中
      加密连接
      :
      • 如果清除
        信任服务器证书
        ,HMI 服务器或报警和事件服务器将启动证书握手过程,以验证 SQL Server 计算机上的证书。如果证书不存在或证书验证失败,则关闭连接。
        重要说明
        : 在清除了
        信任服务器证书
        设置的情况下,如果将 SQL Server 用于 FactoryTalk View SE 数据网格,则必须为 HMI 服务器配置证书。如果将 SQL Server 用于报警和事件,则必须为报警和事件服务器配置证书。
        For more information, see 为与数据库的加密连接配置证书.
      • 如果选中
        信任服务器证书
        ,HMI 服务器或报警和事件服务器不会验证 SQL Server 计算机上的证书。
    • 如果清除
      加密连接
      ,则会忽略
      信任服务器证书
      设置。
  4. Click
    Log on
    .
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal