抑制事件

抑制暂时不需要的事件。
否可以抑制或解除抑制事件由
FactoryTalk Security
控制。
要抑制应用程序或区域中的事件,需要对该应用程序或区域具备以下安全权限:
  • 通用 > 读取
    (在应用程序或区域中列出事件需要此权限)
  • 通用 > 列出子目录
    (在应用程序或区域中列出事件需要此权限)
  • 自动诊断 > 抑制
要抑制事件
  1. 在“自动诊断事件汇总”事件列表中,执行以下操作之一:
    • 选择要抑制的事件,然后单击
      抑制选定事件
      Diag_toolbar_suppress 工具栏按钮。
    • 选择要抑制的事件,右键单击选定事件,然后单击
      抑制
      。
  2. 在
    注释
    框中,键入注释。
  3. 单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal