搜索
FactoryTalk Services Platform 帮助
方法
本部分包含 AlarmEventSummary 对象的方法。
报警和事件汇总对象模型
AckAll 方法(AlarmSummary 对象)
AckPage 方法(AlarmSummary 对象)
AckSelected 方法(AlarmSummary 对象)
AckSelectedWithComment 方法(AlarmSummary 对象)
DisableSelected 方法(AlarmSummary 对象)
ExportCSV 方法(AlarmSummary 对象)
MoveSelectionDown 方法(AlarmSummary 对象)
MoveSelectionDownPage 方法(AlarmSummary 对象)
MoveSelectionFirst 方法(AlarmSummary 对象)
MoveSelectionLast 方法(AlarmSummary 对象)
MoveSelectionUp 方法(AlarmSummary 对象)
MoveSelectionUpPage 方法(AlarmSummary 对象)
PrintEvents 方法(AlarmSummary 对象)
ResetSelected 方法(AlarmSummary 对象)
RunAlarmCommand 方法(AlarmSummary 对象)
ShelveSelected 方法(AlarmEventSummary 对象)
ShowAlarmStatus 方法(AlarmSummary 对象)
ShowFilterDialog(AlarmEventSummary 对象)
ShowFindDialog 方法(AlarmSummary 对象)
ShowSortDialog 方法(AlarmSummary 对象)
SuppressSelected 方法(AlarmSummary 对象)
UnshelveAll 方法(AlarmEventSummary 对象)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal