PrintEvents 方法(AlarmSummary 对象)

打印当前页事件或所有事件。默认为只打印当前页事件。
语法
object
.
PrintEvents
([
PrintRange
(
ftasPrintRangeConstants
)], [
ShowPrintDialog
(
布尔值
)])
其中
object
-
AlarmEventSummary 对象的名称。
PrintRange
-
可选参数,控制仅打印当前页事件还是打印所有事件。默认打印当前页。
ShowPrintDialog
- 可选参数,控制是否在打印开始之前显示 Windows
打印
对话框。默认显示 Windows
打印
对话框。
  • TRUE
    。默认值是 TRUE。如果 ShowPrintDialog = TRUE,Windows
    打印
    对话框会打开,允许用户选择打印“当前页”或“全部”作为打印范围。
  • FALSE
    。如果 ShowPrintDialog = FALSE,则在打印开始之前不显示 Windows
    打印
    对话框。打印范围匹配 PrintRange 参数的值。事件由所选的最后一个打印机打印,如果没有选择最后一个打印机,则由默认打印机打印事件。
可能的错误
  • ftasErrorInvalidParmValue
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal