AckAll 方法(AlarmSummary 对象)

确认当前包含在事件列表中的所有报警。不包括显示筛选器过滤掉的报警。
语法
object
.
AckAll
([
ShowDialog
(
布尔值
)], [
Comment
(
字符串
)])
其中
object
-
AlarmEventSummary 对象的名称。
ShowDialog
-
可选参数,控制在确认报警前是否显示对话框。
  • TRUE
    。默认值为 TRUE。如果 ShowDialog = TRUE,则在确认报警前会打开
    通过注释确认报警
    对话框,允许用户在确认报警之前输入注释,且注释编辑框设置为匹配
    Comment
    参数值。
  • FALSE
    。如果 ShowDialog = FALSE,则在确认选定报警前不会显示
    通过注释确认报警
    对话框,选定报警通过
    Comment
    参数值确认。
    Comment
    -
    可选参数,控制与报警确认关联的注释字符串。
可能的错误
  • ftasErrorServerConnectionLost
  • ftasErrorInsufficientRights
  • ftasErrorGeneralFailure
  • ftasErrorUnknownAlarm
  • ftasErrorOperationIgnored
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal