GetColumnValue 方法(EventItem 对象)

返回指定事件列的值。只读。字符串。
语法
object
.GetColumnValue(
ColumnName
(
String
))(
变量
)
其中
object
- 是 EventItem 对象。
ColumnName
- 对应 AlarmEventSummary 或 AlarmEventBanner 中有效列名称的字符串。
如果此方法获取字段值失败,会产生 ftasErrorInvalidColumnName 错误。该方法会由于列名称是无效的或者由于 EventItem 不包含此列而失败。
示例
Private Sub AlarmEventSummary1_EventClick(ByVal Item As FTAlarmEventSummary.IEventItem)
MsgBox "Clicked on: " & Item.GetColumnValue("EventSource")
End Sub
可能的错误
  • ftasErrorInvalidColumnName
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal