EventItem 对象

EventItem 对象表示在报警和事件汇总以及报警和事件条中选定的特定事件。您无法创建 EventItem 对象。通过 SelectedEvents 属性、EventClick 事件和 AlarmEventSummary 对象的 EventDblClick 事件可访问此对象。
通过 SelectedEvent 属性、EventClick 事件和 AlarmEventBanner 对象的 EventDblClick 事件也可访问 EventItem 对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal