列名称保留关键词(汇总)

下表列出的唯一字符串标识符用于表示“报警和事件汇总”与“报警和事件条”中的列。这些列标识符用在 FilterDefinition 属性、SortOrder 属性或 GetColumnValue 方法中。
列标识符
列名称
描述
AckTime
确认时间
报警确认的时间。不支持按 AckTime 进行筛选。
AlarmClass
报警类
与报警关联的报警类。
AlarmCount
报警计数
报警进入“报警中”状态的次数。
AlarmName
报警名称
报警名称。
AlarmShortName
报警短名称
报警的短名称。例如,MixingTank1。
AlarmState
报警状态
报警的状态:
  • 报警中,未确认 (1)
  • 报警中,已确认 (2)
  • 正常,未确认 (3)
  • 正常,已确认 (4)
  • 质量不好 (5)
  • 已禁用
    尽管报警和事件汇总支持显示“已禁用”状态,但不支持按该状态进行筛选。
小贴士: 括号中的枚举值用于指定 FilterDefinition 属性或 GetColumnValue 方法的报警状态。
区域
区域
发生事件的区域的 FactoryTalk Directory 路径,格式为 /Area1/SubArea1/....例如,/Line1/MixingTank。
ConditionName
条件名称
描述报警条件的名称。条件名称随事件类别不同而不同。例如,
  • 级别
    (可用于 Logix 模拟指令报警、基于 Logix 标签的报警、标签报警和事件服务器所用的模拟量报警、OPC UA 报警):LO、LOLO、HI、HIHI
  • 离散
    (可用于基于 Logix 标签的报警、离散报警和 OPC UA 报警):TRIP、TRIP_L、S_TRIP
  • 偏差
    (可用于基于 Logix 标签的报警、标签报警和事件服务器所用的偏差报警和 OPC UA 报警):DEV_LO、DEV_HI
  • 事件
    (可用于基于服务器的事件条件):EVENT、EVENT_L
  • 系统
    :STATUS、SHORTCUT
  • 已配置
    (也称为基于 Logix 标签的报警):TRIP、HIHI、LOLO、HI、LO、ROC_POS、ROC_NEG、DEV_HI、DEV_LO、TRIP_L、HIHI_L、LOLO_L、HI_L、LO_L、ROC_POS_L、ROC_NEG_L、DEV_HI_L、DEV_LO_L
  • 更改速率
    (可用于 Logix 模拟指令报警、基于 Logix 标签的报警和 OPC UA 报警):ROC、ROC_POS、ROC_NEG
  • OPC UA
    (特定于 OP UA 报警):AC、DISCREPANCY、DISCRETE、S_TRIP、TRIP、IDIAG、SDIAG、CERTIFICATE、LIMIT、LIMIT_HIHI、LIMIT_HI、LIMIT_LO、LIMIT_LOLO、HIHI、HI、LOLO、LO、DEV_HIHI、DEV_HI、DEV_LOLO、DEV_LO、ROC_POS、ROC_NEG、UDT
CurrentValue
当前值
当报警条件更改状态时报警的被监控标签的值。
EventCategory
事件类别
事件所属的类别(由报警服务器定义)。对于 FactoryTalk 报警,类别包括:
  • 级别 (6)
  • 离散 (8)
  • 偏差 (7)
  • 事件 (13)
  • 系统 (11)
  • 已配置 (12)
  • 更改速率 (9)
  • OPC UA (15)
小贴士: 括号中的枚举值用于指定 FilterDefinition 属性或 GetColumnValue 方法的事件类别。
EventSource
事件源
对产生事件通知的对象的引用。对于 FactoryTalk Alarms and Events,事件源为报警名称。不支持按 EventSource 进行筛选。
EventTime
事件时间
报警进入报警状态的时间。
不支持按 EventTime 进行筛选。
组合
组合
与报警相关联的组名称。例如,Group1:Subgroup1。
InAlarmTime
报警中时间
报警条件切换为“报警中”状态的时间。不支持按 InAlarmTime 进行筛选。
LimitValue
超出限值
仅适用于事件类别为“分级”、“偏差”或“更改速率”的报警。当标签值超过该值时,就会触发报警。
LiveDataValue
Live Data 值
实时更新的 FactoryTalk Live Data 标签值。
注意
:Live Data 值不支持 OPC UA 报警。
消息
消息
描述事件的文本。
OutOfAlarmTime
报警解除时间
报警条件恢复为“正常”状态的时间。不支持按 OutOfAlarmTime 进行筛选。
Priority
Priority
事件优先级:
  • 低 (1)
  • 中 (2)
  • 高 (4)
  • 紧急 (8)
  • 事件 (16)
小贴士: 括号中的枚举用于指定 FilterDefinition 属性或 GetColumnValue 方法的优先级。
ServerName
服务器名称
产生事件的服务器的名称。如 Packaging Server。
Severity
Severity
事件的严重性。1(严重性最低)到 1000(严重性最高)的值。
Tag1Value
Tag 1
与标签参数 1 关联的值。
Tag2Value
Tag 2
与标签参数 2 关联的值。
Tag3Value
Tag 3
与标签参数 3 关联的值。
Tag4Value
Tag 4
与标签参数 4 关联的值。
下表列出的唯一字符串标识符用于表示没有显示但已被“报警和事件汇总”使用的参数。
字符串标识符
描述
AcknowledgeComment
在确认报警时输入的注释。
AcknowledgeUsername
确认报警的用户的名称。
ConditionQuality
条件所基于的标签质量或输入质量。
EventType
一共有三类事件:
  • 条件相关 (4)。与报警状态变化关联的事件。例如,报警条件变为活动、已确认、不活动(回到正常)或已禁用。
  • 跟踪相关 (2)。与系统变化监控或审核相关的事件。例如,描述操作员修改标签值的事件。
  • 简单 (1)。描述系统中的简单现象的任何事件。例如,访问计算机或设备失败。现阶段不支持简单事件。
小贴士: 括号中的枚举值用于指定 FilterDefinition 属性或 GetColumnValue 方法的事件类型。
SubconditionName
与报警条件关联的子条件的名称。
抑制
表示报警源是否被抑制的值。例如,True=1,False=0。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal