关于报警状态浏览器对象模型

安全权限
对报警源的访问受 FactoryTalk Security 控制:
  • 如果用户被拒绝通过
    通用 > 列出子目录
    访问区域,在树视图中不会显示子区域,区域中的报警也不会显示。
  • 如果用户被拒绝通过
    通用 > 读取
    访问区域,区域不会显示在树视图中。区域中的报警也不会显示。
  • 要启用或禁用报警,必须拥有包含该报警的区域的
    报警 > 启用/禁用
    权限。
  • 要选择抑制或解除抑制报警,必须拥有包含该报警的区域的
    报警 > 抑制/解除抑制
    权限。
错误
有关 ftaeErrorConstants 枚举中的错误常量的详细信息,请参见错误常量和消息。
报警状态浏览器
控件将所有错误发送到 FactoryTalk Diagnostics(用于在每台计算机上本地记录)或发送到中央兼容 ODBC 的数据库。
如果启用了 DisplayErrorsInDialog 属性,则在对话框中也会显示错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal