FactoryTalk Alarms and Events 对象模型

用户可使用
FactoryTalk Alarms and Events
对象模型,以编程方式在显示器上操作图形对象。使用 Microsoft Visual Basic for Applications 集成设计环境 (VBA IDE),可以在
FactoryTalk Alarms and Events
对象模型中编写使用对象的代码,以便在运行时与其他对象交互。
FTAE_VBA_object_model
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal