关于报警和事件汇总对象模型

可使用此对象模型以编程方式控制操作员在 FactoryTalk 报警和事件汇总对象中观察到的内容和进行的操作。用户可通过对象模型:
  • 控制对当前所选行的列值的访问。
  • 修改报警筛选器。
  • 当用户单击或双击行时生成事件。
  • 显示或隐藏影响报警和事件系统的操作:
    • 确认报警。
    • 启用或禁用报警。
    • 移除事件。
    • 筛选报警和事件。
    • 排序报警和事件。
    • 打印报警和事件。
    • 查找事件列表中的报警和事件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal