SMTP 策略属性

  1. 在 FactoryTalk Administration Console 或 FactoryTalk View Studio
    浏览器
    中,展开
    系统 > 策略 > 系统策略
    。
  2. 右键单击
    SMTP 策略
    ,然后选择
    属性
    。
将 SMTP 策略配置为使用 SMTP 服务器通过启用了 FactoryTalk 的软件发送电子邮件通知。
使用以下属性可以配置 SMTP 策略。
设置
描述
SMTP 服务器地址
设置用于发送通知电子邮件的 SMTP 服务器域名或 IP 地址。
端口
设置 SMTP 服务器的通信端口。默认为 25。
登录
设置身份验证类型。
  • Windows 身份验证
    使用当前的 Windows 登录帐户,实现客户端向服务器的身份识别。
  • 用户指定的凭据
    使用用户定义的帐户实现客户端向服务器的身份识别。
  • 无身份验证
    使用匿名访问来实现客户端向服务器的身份识别。
“发件人”电子邮件地址
设置可选发件人的电子邮件地址。
  • 如果配置此属性,将从电子邮件地址发送测试电子邮件和电子邮件通知。
  • 如果将其留空,将从默认系统地址发送电子邮件。
SMTP 服务器需要安全连接(TLS)。
打开 SMTP 服务器和 SMTP 客户端之间的加密通信。
支持 TLS 1.2 和 TLS 1.3。
测试 SMTP
测试当前的 SMTP 服务器配置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal