FactoryTalk Web 令牌授权设置

如何打开 FactoryTalk Web 令牌授权?
  1. 登录到
    FactoryTalk
    Network Directory 或
    FactoryTalk
    Local Directory。
  2. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器中,依次展开
    系统 > 策略 > 系统策略
    。
  3. 右键单击
    Web 令牌授权
    ,然后选择
    属性
    。
下表显示了 FactoryTalk Web 令牌授权设置。
设置
描述
客户端 ID
显示为客户端颁发的唯一客户端标识符。第三方产品使用客户端 ID 和客户端密钥对获取 Web 令牌,以便访问启用了 FactoryTalk 的产品。客户端 ID 不可修改。
客户端密钥
显示为客户端颁发的客户端密钥。第三方产品使用客户端 ID 和客户端密钥对获取 Web 令牌,以便访问启用了 FactoryTalk 的产品。默认情况下,客户端密钥处于隐藏状态。客户端密钥不可修改。
生成
创建客户端 ID 和客户端密钥对。
描述
允许用户描述客户端 ID 和客户端密钥对。
添加
将客户端 ID 和客户端密钥添加到列表中。
编辑
允许用户编辑客户端 ID 和客户端密钥对的描述。
停止编辑
取消编辑。仅当您处于编辑模式但未进行任何更改时,该设置才可用。
更新
保存描述更改。仅当您处于编辑模式且进行了更改时,该设置才可用。
移除
从列表中删除选择的客户端 ID 和客户端密钥。
禁用
禁用您选择的客户端 ID 和客户端密钥。
启用
启用您选择的客户端 ID 和客户端密钥。
状态
显示所选客户端 ID 和客户端密钥的状态。
  • 未颁发
    客户端 ID 和客户端密钥已创建,但第三方产品并未使用它们来获取安全 Web 令牌。
  • 已颁发
    客户端 ID 和客户端密钥已被第三方产品使用,并且安全 Web 令牌已颁发。
  • 已禁用
    客户端 ID 和客户端密钥被禁用,第三方产品无法使用客户端 ID 和客户端密钥获取安全 Web 令牌,并且之前颁发的令牌将在 60 分钟后失效。重新启用后,第三方产品必须使用客户端 ID 和客户端密钥再次请求新的安全 Web 令牌。
  • 已启用
    客户端 ID 和客户端密钥已启用,第三方产品可以使用客户端 ID 和客户端密钥请求安全 Web 令牌。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal