“Syslog 目标设置”设置

如何打开 FactoryTalk Diagnostic 配置?
  1. 登录到
    FactoryTalk
    Network Directory 或
    FactoryTalk
    Local Directory。
  2. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器中,依次展开
    系统 > 策略 > 系统策略
    。
  3. 右键单击
    FactoryTalk Diagnostics
    ,然后选择
    属性
    。
  4. 在
    FactoryTalk Diagnostic 配置
    对话框的左窗格中,展开
    Diagnostic Setup
    ,然后选择
    Syslog
    。
下表显示了“Syslog 目标设置”可用的设置。
Syslog 收集器或中继器
设置
描述
主机
指定托管 Syslog 收集器的计算机的 IPv4 地址、IPv6 地址或完全限定域名(FQDN)。
端口
指定可用端口。 端口范围是 1 到 49,151。默认端口为 514。
协议
选择通信协议。
  • TCP
  • UDP(默认)
启用成帧字符
确定消息采用八位字节计数方式,还是通过尾部字符进行定界。 仅当选择了 TCP 时才可用。
尾部字符
设置尾部字符。 可用的选项如下所示:
  • 回车 + 换行符
  • NULL
    (默认)
  • 换行符
  • 回车
仅当选择
启用成帧字符
时才会应用。
消息缓冲
设置
描述
使用
x
MB 的存储空间进行缓冲
配置在设置的 Syslog 收集器无法与本地计算机通信时用来缓冲消息的存储大小。 默认值是 100 MB。值范围是从 10 到 5,000。 更改缓冲区大小将影响所有计算机,而减小缓冲区大小可能会删除存储在缓冲区中的消息。
这等于
x
条消息
显示可以使用缓冲区大小缓存的消息数。 FactoryTalk 系统将自动计算消息的大概数量。
消息分类
使用 FactoryTalk Diagnostic 接收方和严重性的交集进行配置,以将 FactoryTalk Diagnostic 消息转发到已配置的 Syslog 收集器。
接收方选项
Audience
描述
运算
通常情况下,此选项分配给用于确认操作成功或失败的消息,这些操作由操作或使用
FactoryTalk
产品或服务的人员进行。
工程师
通常情况下,此选项分配给对于控制系统设计人员、应用程序工程师和管理员(对
FactoryTalk
产品和服务进行测试和故障诊断)十分有用的消息。
开发人员
通常情况下,此选项分配给对于系统软件开发人员(对软件组件和子系统进行测试和故障诊断)十分有用的消息。
安全人员
为以下消息预留:需要被保护和保存(根据存储电子记录的规范,例如美国 FDA 21 CFR 11 部分)。
严重性选项
Severity
描述
错误
通常,此选项被分配给最严重的错误消息类型,非常严重的问题才会触发这类消息。
警告
通常,此选项被分配给非关键性、但以后可能会导致出错的问题所触发的消息。
信息
通常,会将此选项分配给记录
FactoryTalk
产品或服务的基本用途并为“审核”消息补充和添加详细信息的消息。
审核
通常,会将此选项分配给指示那些对技术或产品/服务用途至关重要的用户活动的消息。请注意,如果禁用了“审核对配置与控制系统的更改”审核策略,则不会生成严重性为该等级的审核消息。 使用 FactoryTalk Administration Console 配置审核策略。
自 FactoryTalk Services Platform 版本 6.50.00 起,可以将这些具有安全接收方和审核严重性的消息路由到:
  • FactoryTalk AssetCentre 日志
  • ODBC 数据库
  • Syslog 收集器
映射
配置 FactoryTalk Diagnostic 接收方消息类别到 Syslog 工厂代码的映射。 可用的 Syslog 工厂代码包括用户级、Local0、Local1、Local2、Local3、Local4、Local5、Local6 和 Local7。 Syslog 收集器使用工厂代码和严重性来计算优先级。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal