Local Directory 的安全

默认情况下,安全已在
FactoryTalk
Local Directory 中打开。成功登录到
Windows
的所有用户都对 Local Directory 具有完全访问权限。
因为 Network Directory 和 Local Directory 彼此独立,因此单独保护二者的安全。某些
Rockwell Automation
软件产品需要
FactoryTalk
Network Directory,而有些产品需要
FactoryTalk
Local Directory,还有些产品则需要同时配置这两个目录。
基于 Local Directory 的管理:
  • 用户帐户、密码和安全权限
  • 系统范围内的策略设置,包括安全和审核策略
  • 产品信息,如应用程序、区域及其内容
要加强独立系统的安全性,请执行以下任务:
  • 删除名为
    Authenticated Users
    的
    Windows
    关联组。这将阻止成功登录到
    Windows
    的所有用户自动获取对
    FactoryTalk
    Local Directory 的访问权限。
  • 移除允许所有用户对
    FactoryTalk
    Local Directory 具有完全访问权限的安全设置。
  • 修改安全策略以保护系统。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal