添加 Microsoft Entra ID 站点

FactoryTalk Security 可以引用多个
Microsoft®
Entra ID(也称为 Azure AD)应用程序进行用户身份验证,以支持各种架构。使用
FactoryTalk Administration Console
在 FactoryTalk Security 内配置 Microsoft Entra ID 应用程序,从而使系统能够接收 Microsoft Entra ID 信息。 如果要使用 Web 应用程序和 Microsoft Entra ID 身份验证,在 FactoryTalk Administration Console 中配置 Microsoft Entra ID 身份验证站点时,必须提供来自 Microsoft Entra ID 应用程序注册的客户端密钥。
重要提示:
Microsoft 已将 Azure Active Directory (Azure AD) 重命名为 Microsoft Entra ID。
添加 Microsoft Entra ID 站点
  1. 在
    开始
    菜单中,选择
    程序
    >
    Rockwell Software
    >
    FactoryTalk Administration Console
    。
  2. 在
    验证服务
    下,右键单击
    Azure Ad 站点
    ,然后选择
    新建 Azure AD 站点
    。
  3. 在
    新建 Azure AD
    对话框中,输入以下内容:
    • 名称:Microsoft Entra ID 站点的名称。
    • 描述:Microsoft Entra ID 站点的描述。
    • 应用程序(客户端)ID:在注册应用程序时,由 Microsoft Entra ID 向应用程序分配的唯一 ID。
    • 目录(租户)ID:Microsoft Entra ID 实例的唯一标识符。
    • 应用程序(客户端)密钥:添加 Microsoft Entra ID 站点时创建的隐藏密钥字符串。应用程序在请求令牌时用它来证明其身份。使用 Web 身份验证设置时需要用到它。
      小贴士:
      要获取应用程序(客户端)ID、目录(租户)ID 和应用程序(客户端)密钥,请执行以下操作:
      1. 在以下网站登录 Azure 门户:https://portal.azure.com。
      2. 在 Azure 门户菜单或主页上,选择
        Azure Active Directory
        >
        应用程序注册
        。
      3. 在
        应用程序注册
        中,选择应用程序。
      4. 在“应用程序注册”的
        概述
        页面上,选择
        复制到剪贴板
        图标以复制所需的应用程序(客户端)ID 和目录(租户)ID。
      5. 在左窗格的
        管理
        下,选择
        证书和密钥
        ,选择
        客户端密钥
        ,然后选择
        值
        列中的
        已复制
        图标,以复制所需的应用程序(客户端)密钥。
  4. 选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal