FactoryTalk application considerations

我们建议向 FactoryTalk 应用程序添加最多 20 个 FactoryTalk 资源和状态服务,以确保系统的性能。 向 FactoryTalk 应用程序添加多个 FactoryTalk 资源和状态服务时,建议将每个服务放在单独的区域中,以优化数据引用查找功能。 当多个服务放置在同一区域中时,查找过程将按顺序搜索每个服务以找到所需的数据项。 这将影响获取初始数据的速度并延迟整个系统的启动。 此外,如果多个服务具有相同名称的项,系统可能会订阅错误的项。 若将每个服务放置在其自己的区域中,会将数据引用查找限定于单个服务,从而能够更快地找到正确的项。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal