选择资源

使用
选择资源
将资源与应用程序或区域相关联。通过逻辑名称或网络相对路径引用硬件设备。使用这些设置指定将资源添加到组合的方式。
设置
描述
选择将与区域关联的资源
  • 要仅查看未与应用程序或区域关联的设备的逻辑名称,请选择
    仅显示未与区域关联的逻辑名称
    。如果不使用网络和设备的逻辑名称,请忽略该设置。
  • 要查看所有逻辑名称,即使是已经与应用程序或区域关联的逻辑名称也要查看,请选择
    显示所有逻辑名称
    。如果不使用网络和设备的逻辑名称,请忽略该设置。
  • 要将逻辑名称添加到组合中的资源列表,请选择逻辑名称并选择
    >
    。不能将同一网络或设备(由逻辑名称表示)添加到多个资源组合。
  • 要使用网络相对路径添加设备,请展开
    网络和设备
    树,直至出现设备。选择设备,并选择
    >
    。不能将同一网络或设备添加到多个资源组合。
添加新逻辑名称
选择此设置可为设备创建新逻辑名称。
删除逻辑名称
删除系统中不再使用的逻辑名称,但仍在此对话框中显示这些逻辑名称。如果已删除与逻辑名称相关联的设备,则会出现这种情况。如果所选逻辑名称正在使用,则会禁用
删除逻辑名称
。
选定资源
显示与应用程序或区域关联的资源。要从列表中移除资源,请选择资源并选择
<
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal