新建区域

如何打开“新建区域”?
  • 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,右键单击网络应用程序,然后选择
    新建区域
    。
使用区域将分布式网络应用程序组织和细分为逻辑分类或物理分类。示例:创建分隔的区域,这些分隔的区域对应于设备中分隔的生产线、不同地理位置的分隔厂区或不同的制造过程。
区域不可用于本地应用程序。
输入这些设置以标识新区域。
设置
描述
名称(必填)
在
名称
框中,键入标识区域的描述性名称。
区域名称规则:
  • 不能以下划线字符(“_”)开头
  • 不能以空格字符(“ ”)开头
  • 在除第一个字符以外的其他位置可以包含下划线字符
  • 在除第一个字符以外的其他位置可以包含空格字符
  • 可以包含字母数字字符
描述(可选)
在
描述
框中,输入向用户描述区域的文本。示例:地理位置、设备类型、操作员组、技术支持联系人信息或软件版本历史。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal