添加区域

区域将分布式网络应用程序组织和细分为逻辑分类或物理分类。示例:为生产工厂内的不同流程创建相应的区域。若要在单个应用程序内使用多个 HMI 服务器,可为每个 HMI 服务器创建新的区域。
区域可在现有区域内创建。本地应用程序不支持区域。
前提
添加区域需要以下权限:
  • 通用 > 创建子目录
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 读取
要添加区域
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    网络
    树。
  2. 右键单击应用程序或区域,然后选择
    新建区域
    。
  3. 键入该区域的名称和可选描述,然后选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal