私人用户密码不能导入

导入 RSSecurity Server Standalone Edition 数据库时,
FactoryTalk® Security
导入工具会为每个 RSSecurity 私有用户创建用户帐户。但是,不会导入 RSSecurity 私有用户的密码。
FactoryTalk Security
会创建与用户名相同的区分大小写的密码,并强制用户在第一次登录时更改密码。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal