我无法登录 FactoryTalk Directory

将 RSSecurity 数据库导入
FactoryTalk Directory
之前,登录该目录。如果登录
FactoryTalk Directory
时出现问题,可能是因为:
  • 登录的
    FactoryTalk Directory
    有误
    。验证要将 RSSecurity 数据库导入的 Network Directory 或 Local Directory。
  • 如果计算机运行的是
    FactoryTalk Automation Platform
    2.00 (CPR 7),则计算机上未配置
    FactoryTalk Directory
    。
  • FactoryTalk Directory
    上的管理员帐户已禁用。
  • 已替换充当
    FactoryTalk Directory
    服务器的物理计算机,但未更改新服务器计算机的名称,因此
    FactoryTalk Directory
    客户端会认为它们仍然处于连接状态,但它们实际上并未连接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal