资源管理器

资源管理器
部分允许管理和配置任何域以及任何相关设备的连接。

域视图

在
域视图
部分,可以执行以下操作:
  • 搜索资源
  • 创建文件夹
  • 添加本地或远程设备
  • 创建防火墙策略
  • 导入防火墙策略
  • 关联防火墙策略
  • 创建组
  • 配置权限
提醒事项: 请参阅 FactoryTalk Remote Access Manager 概述和相关实体中的
资源
部分,了解如何访问这些功能。
域视图
部分分为两个窗格:
  1. 左侧为
    域窗格
    。
  2. 右侧为
    权限/信息窗格
    。
资源管理器
域视图
中包含的主要元素描述如下:
  • 域窗格:
    此网页的左窗格显示一个分层文件夹树,其中包含注册到特定域的远程设备。
    用户可以按需自定义域树视图。
    FactoryTalk Remote Access Manager
    支持根据需要创建嵌套的文件夹和子文件夹。如果要根据用户创建不同的访问规则,这将很有用。
  • 权限/信息窗格:
    通过选择每个文件夹或设备,该相同网页的右窗格将分别显示与该文件夹或设备相关的信息,例如连接详细信息或诸如以下各项:
    权限
    、
    权利
    、
    防火墙
    和
    路由规则
    。
    提醒事项:
    您可以将权限分配给整个文件夹或单个设备。每个文件夹中的设备都会继承与父文件夹相同的权限。通过为单个设备分配权限,可以具体选择已授予的权限,但只要是继承的权限,就不能进行此选择。
    提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅 域用户权限。
    提醒事项: 将鼠标悬停在设备
    信息窗格
    中的 IP 地址上时,将显示一个复制图标。此图标允许轻松复制 IP 地址。
  • 选择设备后,在此窗格的正上方会显示
    两个蓝色按钮
    :
    • 交互式访问(仅限 Web)
      或
      交互式访问(Tools)
      按钮允许管理与所选设备的连接。
      提醒事项:
      交互式访问(仅限 Web)
      功能不需要安装
      FactoryTalk Remote Access
      Tools。这样一来,您可以从任意设备(包括智能手机和平板电脑)连接到所选设备的远程桌面。
      提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅 FactoryTalk Remote Access Manager Tools。
    • VPN
      按钮允许在
      FactoryTalk Remote Access Manager
      和所选设备之间建立 VPN 连接。
      提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅 (交互式访问)连接。
  • “联机设备”切换开关:
    允许筛选域设备,仅显示在域窗格中列出的任何当前联机设备。
  • “请求协助”切换开关:
    筛选已针对其提交协助请求的设备。
  • “刷新”按钮:
    保存当前配置后,将使用当前配置刷新网页。
  • “权限”窗格:
    位于右窗格中,允许在列表中添加或移除用户或组,并授予他们特定的权限。
  • 添加资源:
    (带圆圈的加号图标)打开包含一组操作的上下文菜单。
    提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅 FactoryTalk Remote Access Manager 概述和相关实体。

设备视图

资源管理器
设备视图
部分包含一个表格,其中显示注册到特定域的所有设备以及附近列中列出的相关信息。
提醒事项: 您可以通过拉动列的边框来按需调整列宽。可以通过拖动列标题来更改网格中的列顺序。
提供的信息包括:
列标题
说明
名称
设备名称。
状态
与服务器的 Runtime 连接状态。
协助请求
任何未完成的协助请求的日期和时间。
可通过 VPN 访问的 IP
可通过 VPN 访问的设备 IP。
路径
域视图
部分内设备在
FactoryTalk Remote Access Manager
中存储的文件夹路径。
设备 IP 地址
设备上的网络接口 IP 地址。
MAC 地址
一个或多个设备 MAC 地址。
FactoryTalk Remote Access Runtime 版本
设备上运行的 Runtime 软件版本。
系统系列
自动检测远程设备的型号。否则,将显示
通用设备
。
操作系统
远程设备的操作系统。
CPU 架构
设备的 CPU 架构。
上次登录时间
上次远程访问登录时间。
上次注销时间
上次远程访问注销时间。
域注册
设备注册到域的日期和时间。
权利
Runtime 权利类型。
此外,此部分还包括位于屏幕顶部的以下元素,用于缩小设备搜索范围:
  • “联机设备”切换开关:
    允许筛选域设备,仅显示在域窗格中列出的任何当前联机设备。
  • “请求协助”切换开关:
    筛选已针对其提交协助请求的设备。
  • “刷新”按钮:
    保存当前配置后,将使用当前配置刷新网页。

地图视图

在
资源管理器
地图视图
部分,地图显示域设备所在的位置。地理定位使用的是设备的公共 IP 地址,因此地图上的设备位置可能不准确。
提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅 地理位置。
选择图钉时,其边框将变为蓝色,地图顶部的下拉菜单将按字母顺序列出关联设备,并首先显示联机设备。右窗格显示有关设备位置和 IP 地址的详细信息,并允许进行进一步设置。您可以手动输入设备位置,以便在地图上显示该位置。
要输入或编辑单个设备的位置,请在
资源管理器
域视图
中选择该设备,然后编辑设备设置以更新
位置
。
提醒事项: 无法编辑组位置。如果组位置不正确,则必须编辑组中每个设备的位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal